Cómo agregar clientes inalámbricos a la red
Después de asignar un nombre a la red de la clase y que estén configurados los puntos de acceso, debe asociar los clientes inalámbricos con la red. La manera de completar este proceso dependerá de si tiene bases de conexión que le permitan trabajar con varios dispositivos portátiles y clientes inalámbricos a la vez.
• | Si tiene una base de conexión, conecte los adaptadores a los dispositivos portátiles e inserte dispositivos portátiles en una base de conexión que esté conectada a la computadora. |
• | Si no tiene una base de conexión, conecte los adaptadores inalámbricos a los dispositivos portátiles. |
1. | Siga las instrucciones en pantalla para conectar los dispositivos portátiles a los adaptadores inalámbricos y/o bases de conexión y luego haga clic en Siguiente. |
Se abre el cuadro de diálogo de Agregar clientes inalámbricos a la red de la clase.
El punto de acceso encuentra los clientes disponibles y los enumera en el cuadro Clientes disponibles. Puede tomar hasta seis minutos para que el punto de acceso encuentre todos los clientes disponibles. Revise el número de clientes disponibles para asegurar que todos los clientes estén enumerados.
2. | Siga los pasos a, b y c en todos los dispositivos portátiles TI-Nspire™ que no estén insertados en una base de conexión. |
a) | Encienda cada dispositivo portátil. |
b) | En la pantalla de inicio del dispositivo portátil, seleccione Configuraciones > Red. El dispositivo portátil detalla las redes disponibles a su alcance. |
c) | Seleccione el nombre que asignó a la red de la clase y haga clic en Conectar. |
3. | En la pantalla Añadir clientes inalámbricos a la red de la clase, seleccione los clientes inalámbricos que desea añadir. |
• | Para agregar todos los clientes enumerados disponibles, haga clic en Agregar todos. |
• | Para agregar clientes específicos, seleccione una identificación del cliente a la vez y después haga clic en Agregar. |
Importante Los clientes no son parte de la red de la clase hasta que complete este paso para agregarlos.
4. | Haga clic en Siguiente para asociar los clientes inalámbricos con la red del salón de clases. |
El software asocia los clientes inalámbricos conectados con la red del salón de clases. Cuando el proceso se haya completado, se abre el cuadro de diálogo Configuración completa.
5. | Seleccione Crear copia de seguridad para mi red de clase para guardar una copia de la configuración de la red del salón de clases. |
La información de la red guardada incluye la lista de identificaciones de clientes inalámbricos, el nombre de la red y el canal seleccionado en el punto de acceso.
Guardar una red le permite poder volver a cargar la configuración más adelante con el administrador de red. De manera predeterminada, el archivo se guarda en la carpeta Mis documentos/TI-Nspire/Navigator Network.
Para terminar sin guardar una copia de seguridad, seleccione Omitir copia de seguridad.
6. | Haga clic en Finalizar para completar la instalación. |
Nota: Puede agregar más adaptadores inalámbricos a la red de la clase más adelante con el administrador de red.